结果:找到"SIM800C 短信 电信",相关内容1000条
- 小白科普-通信网中核心网、城域网、接入网
- 通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。听起来很复杂,我们再分解来看看。从最靠近用户端开始的是接入网。接入网,简单点来说,就是从用户终端(如手机、电脑、平板、网络电视等)到运营商城域网之间的所有通信设备组成的网络。其中无线接入网通俗点说就是手机移动通信,4G、5G网络;通常所说的光纤到户FTTH就是有线接入网。接入网的传输距离一般为几百米到几公里,因此经常被形象地称为“最后一公里”。承载网负责承载数据、汇聚数据的网络,主要是传输数据。我们通过手机拨打电话或上网时,基站会接入手机的信号,信号通过承载网传送到核心网,再由核...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 通信网 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-08-03 17:23:00
- iphone14灵动岛系划时代创新?
- 我们单位某高级领导对iphone14灵动岛功能极尽赞美之词,认为该功能为划时代的创新,同时狠狠嘲讽了一番某为。各位看官,你怎么看?关注我的文章:单片机使用本地SQL数据库功能http://club.szlcsc.com/article/details_60671_1.html
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 文化自信 发帖人:爱品质的工程师 发帖时间:2022-09-09 11:11:00
- 串口通信问题
- Schematic_RGB_1_2020-12-19_11-22-15.pdf,请问一下,这个单片机为什么下载不进程序?是因为原理图有问题吗?亦或者是串口通信有问题?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口通信 发帖人:keil 发帖时间:2020-12-21 10:03:00
- 【绑定微信】立创EDA支持绑定微信进行重要提醒推送了
- 大家进入立创EDA个人中心,在账号设置里面绑定微信即可。也可以点击链接(需要先登录立创EDA):https://lceda.cn/page/bindWeChat绑定微信可以获取重要的信息推送,比如团队成员变动,文档删除等。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 微信 绑定 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-08-28 12:16:00
- 嘉立创不断的将基础库的器件改到扩展库,有没有考虑过客户的难处。
- 做电路时以立创的元件库来选择零件,但是立创周期性的把零件往扩展库里移,客户这边怎么办?不断的改板?改元件?不断的增加扩展库费用?望立创好好解决基础库的种类和扩展库的库存问题,你们的改动给客户带来的是很麻烦,一块板缺几个不贴的,还不如全不贴。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 不诚信 发帖人:Cortex 发帖时间:2020-07-28 22:09:00
- 新概念模拟电路《源电路—信号源和电源》全书下载
- 《源电路—信号源和电源》是"新概念模拟电路"系列的最后一本。该书主要深入浅出地讲解了能够自己产生确定性波形的"信号源电路",包括方波、三角波和任意波形的产生等。同时还将DDS核心思想以及线性稳压电源等通过几十页篇幅将其讲透彻了。"源电路是一类能够自己产生输出信号,并能够自动产生不同类型波形的奇妙电路。"——杨建国。通过重点对这类专为电子设备供电源电路各大理论深入的学习与研究,您必将能通过书中所提供的知识与核心实践,快速掌握源电路的真谛!资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。新概念模拟电路-《源电路——信号源和电源》.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 电源 信号源 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-18 17:37:00
- 未来电信市场给工业波分模块带来的机遇
- 当前各预测机构都认为经过2018年的中美贸易战之后,电信行业会迎来触底反弹的机会。尤其是到了今年,国内5G部署开始拉开序幕的情况下,诸如5G前传的应用场景将拉动10G/25G波分复用光模块的需求增长,再加上DWDM系统的维护升级以及过去一年中WSS、EDFA、泵浦激光器、无源器件等不错的销售表现,电信市场在今后的几年将迎来有利于各器件商发展的行业机会。电信运营商资本开支进入增长周期经历三年缩资周期的电信资本开支有望在2019年触底反弹,进入增长周期。分析师预测,全球十大Telco资本开支今明两年增幅为3.23%和5.68%。5G前期部署和DWDM网络将是投资重点。?全球光传输设备市场?全球光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光通信 5G 电信 工业波分 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-25 15:22:00
- 2018年光通信行业光模块出口态势之谜
- 2018年的8月汇率是否在一直波动着你的心弦?出口的低价产品终于松了一口气,还好没有亏掉短裤啦!一路飘红的汇率无疑不成为沙漠里的一片绿洲,让奋战在外贸行业的千军万马,燃起了又一轮焰火!不过国际市场的中美贸易战不断升级,特朗普的出尔反尔的把戏,不得不让人唏嘘不已!商战中不一定有胜负,但是一定会有两败俱伤,国与国之间的贸易摩擦,让处于水深火热之间的光通信制造商情何以堪?何去何从让我们一起回首2018上半年的发展态势,下面我们将会以图文并茂的方式给大家展现出来!2018上半年光模块出口金额(美元)对于通信行业的标准化产品,必定会在圣诞和新年假期家族相聚,朋友欢哥的时刻遭遇滑铁卢,没有不尽人意的数值...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 通信行业 光通信 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-17 11:30:00
- SIM800C不能給电信手机发短信
- 我使用SIM800C的短信功能,产品已经做出来了,产品内放置的是移动的卡。产品给用户手机发短信,移动用户和联通客户都正常。但是不能给电信的客户发短信。请求支援和解决方案!!!
- 所属专栏: 技术交流 标签: SIM800C 短信 电信 发帖人:udemail 发帖时间:2018-07-12 10:02:00
返回